This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:电容感应

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712583/msp430g2553-cap-sensing

器件型号:MSP430G2553

您好!

是否有人可以将文件提供给 本文档中提到的 RC 电容感应代码库?

我正在尝试使用 MSP 430实现电容感应。 可以帮我参考一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们发布了一种称为"CapTIvate "的全新电容式触控技术、与 RC 电容式感应相比、该技术更出色。 我们不建议在未来设计中使用 RC 电容感应技术。
    借助"CapTIvate "、您可以获得:
    -真正的多点触控
    -支持按钮、滑块、滚轮
    -用于设置、修整和代码生成的 GUI
    -用于查看新功能和开箱即用体验的 EVM
    -
    -克服传导噪声等问题的 ISO61000-4-x 参考设计

    需了解更多详细信息并开始使用、请访问:http://www.ti.com/captivate。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre