This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430是连接16 GB SD 卡的接口

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712952/msp430-is-interface-to-16-gb-sd-card

主题中讨论的其他器件:MSP430F5329

大家好、

Msp430F5329 MCU 连接到16GB SD 卡、能够成功地向 SD 卡写入和读取数据。

我怀疑的是、如果我使用 FAT32文件系统来写入和读取数据、FAT32文件系统是否会在 SD 卡中自行创建任何文本文件? 或者我们需要在将存储的数据中创建文本文件? 请澄清这一疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 卡本身不知道文件。

    您使用的是哪种 FAT 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clemens Ladisch、

    感谢您重放、
    计划使用 FAT32文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件系统(FAT32库)处理文件(这是它的唯一用途)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clemens Ladisch、

    感谢您进行重放、因此 FAT32文件系统不会创建任何文本文件。 此外、还有一个疑问:FAT32文件系统为什么会使用 MCU 1K 的 RAM 和4K 字节的闪存。