This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:具有1个 USB 输入和1个 UART 的 MSP430的不同版本

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710357/msp430f5438a-different-version-of-msp430-with-1-usb-input-and-1-uart

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我们将 MSP430F5438A 用于条码扫描设备。

根据我们的新要求、我们需要1个 USB 输入端口和1个 UART 端口。

我们的要求是将 USB 键盘连接到 MSP430并通过蓝牙发送数据。 我们的蓝牙器件具有 UART 接口。

请建议使用符合这些规范的 MSP430器件、仅需1个 USB 和1个 UART

此致、

Francy Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看我们的 MSP430F5500-MSP430F5510器件。 它们具有高达32k 的闪存、6k RAM、USB、ADC10…
    可在以下位置找到数据表: http://www.ti.com/lit/slas645

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre