请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 您好!
我们将 MSP430F5438A 用于条码扫描设备。
根据我们的新要求、我们需要1个 USB 输入端口和1个 UART 端口。
我们的要求是将 USB 键盘连接到 MSP430并通过蓝牙发送数据。 我们的蓝牙器件具有 UART 接口。
请建议使用符合这些规范的 MSP430器件、仅需1个 USB 和1个 UART
此致、
Francy Babu