This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:针对 msp430f5659的针对 Windows 8的驱动程序支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709079/msp430f5659-driver-support-for-windows-8-for-msp430f5659

器件型号:MSP430F5659

大家好、

目前、我们有支持 Win2000/XP/Vista/7的 MSP430F5659驱动程序、我附加了相同的签名驱动程序供参考。  

当前驱动程序在 Windows 8操作系统中无法正常工作。 随附的 INF 文件中清楚地提到了这一点。  

现在我们还在处理 Windows-8。。。请提供用于 Windows-8 操作系统的驱动程序。  

现在,新驱动程序应支持 Windows 8 操作系统以及 Win2000/XP/Vista/7。

此致

Manoje2e.ti.com/.../8475.USB_5F00_config.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前还没有计划拥有专用的 Windows 8驱动程序。
    请检查此 e2e 帖子以安装 Windows 8的 Windows 7驱动程序。
    e2e.ti.com/.../525932

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre