This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:SVS 在 AUXVCC2上无法触发

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712870/msp430f6736a-svs-fails-to-trigger-on-auxvcc2

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:TIDM-AUX-MODULE

客户使用 AUXVCC2来监控 VCC、并在低于1.94V 或高于2.14V 时生成中断。 (2种不同的用例、在不同的加电/断电阶段)。 在密集测试期间、发现在10、000次中有4次事件未触发 SVM 中断。

 

是否有关于此类问题的类似报告? (SVM 中断未触发)?

连接 是软件设置。 您能帮助检查代码是否存在任何问题吗?

e2e.ti.com/.../AUXVCC2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    感谢您发帖。 我怀疑这个问题是由 AUXPMM2勘误表引起的。 勘误表中提供了几种解决方法、客户可以尝试实施和重新测试这些方法。 除了此勘误表、还有几个与 PMM 相关的勘误表。

    我会推荐的另一个参考资料是电表的电池管理和辅助电源选项(TIDM-AUX 模块)设计指南。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用