This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:MSP430计量-校准器 GUI 问题

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712504/msp430i2041-msp430-metrology---calibrator-gui-questions

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:TIDM-SERVER-PWR-MON

支持、

我使用的是 TIDM-SERVER-PWR-MON EVM 和 Calibrator GUI。

1.从 GUI -> MSP 的轮询间隔在哪里设置?  我搜索了 XML 文件、但找不到它。  我错过了吗?

2.校准器对错误值执行哪种类型的滤波(如果有)? 即、由于干扰、功耗可能跳转到所有0xFFFF、但随后返回正确的值。  在不使用校准器的系统中、即与 MSP 通信的主机 MCU 中、需要执行相同的步骤。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、

    我不确定在 GUI 端设置的轮询间隔、但不管怎样、遗憾的是、它在任何提供的文件中都不可配置。 如果 EVM 的用户指南中未提供轮询频率、则确定周期的最佳方法是在 MSP430和 GUI 之间的 UART 线路上使用逻辑分析仪(未应用 HV)。

    此外、我不确定 GUI 是否执行任何滤波。 我真的怀疑它确实如此。 如果您看到0xFFFF、我会怀疑出现了溢出情况、而不是干扰。 如果 MSP430上的代码已经被改变、也许数据包大于 GUI 所期望的值或者类似的值。

    此致、

    James

    MSP 客户应用