This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:什么是同时应用 ADC12和 VREF 校准因子的完整算法?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712025/msp430f5359-what-s-the-full-algorithm-for-applying-both-the-adc12-and-vref-calibration-factors

器件型号:MSP430F5359

我们目前正在使用 MSP430F2618 并过渡到 MSP430F5359。 对于较新的微处理器、
ADC12和 REF 外设都有校准因子(在 TLV 闪存中)。 这些是:

  • ADC 增益系数
  • ADC 偏移
  • 几组 ADC 温度传感器校准值(我不在乎)

  • REF 1.5V 基准因子
  • REF 2.0V 基准因子(我不在乎)
  • REF 2.5V 基准因子(我不在乎)

 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》、SLAU208P 的第1.13.5节"校准值"内
(2008年6月–2016年10月修订)、第1.13.5.1节介绍了如何应用 REF 校准因子和
第1.13.5.2节介绍了如何应用 ADC 失调电压和增益校准、但两者都参考
ACD (RAW)和任何内容都不说明如何将这两个部分放在一起。

假设这两个校正因子(基准电压校正因子和)都适用
ADC 增益校准因子)更改为 ADC (原始)值、然后应用 ADC 偏移校准
以实现 ADC (最终)值。 但我想检查我的假设

我还想建议、该文档将整个流程都明确(因此是一个附加方程)
或两个应添加到文档的该部分)。