This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:数据表中的 ESD 额定值

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712477/msp430f5329-esd-ratings-in-datasheet

器件型号:MSP430F5329
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

您好、社区成员、

在 MSP430F5329数据表中、看不到"ESD 额定值"项。

当客户对其自己的系统执行静态电测试时、似乎正在对电路板施加+8kV 的电压。

电路板上似乎应用了+8kV 的电压来对其系统进行静态电测试。

这是否在 MSP430F5329的调节范围内?
您需要外部 ESD 保护电路吗?

如果是 MSP430F5529数据表、则该值如下所示。 。 。

请确认。

此致。
Cruijff