This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:DCO 校准

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712509/msp430i2041-dco-calibration

器件型号:MSP430I2041

您好!

MSP430Isxx 用户指南说:"在10MHz 至14MHz 范围内的未校准频率上、DCO 在指定的启动时间之后生成一个时钟信号。 应用程序应通过编程 CSIRFCAL 和 CSIRTCAL 寄存器来校准 DCO 的16.384MHz 频率和指定的时钟精度。"

根据我的理解、我的程序需要将校正值写入 CSIRFCAL 和 CSIRTCAL、以便时钟变为16.384MHz。 这些值是否有公式? 时钟系统内部电阻器温度校准寄存器(CSIRTCAL)的用途是什么?

我想使用内部电阻器操作 DCO。

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    据我了解、您需要的值存储在 TLV 表中。 它们会针对指定的温度范围和适当的频率校准系统。 您不需要公式、只需要表中的值、因为它是固定频率 DCO、这些值是在我们的测试过程中建立的。