This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:功耗

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709273/evm430-f6779-power-consumption

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779A、MSP-FET

亲爱的社区成员、您好!

我想知道 EVM430-F6779的典型和最大功耗是多少。 我在 MSP430F6779A 数据表中看到、10MHz 时的功耗为2.9mW。  我想感谢您提供任何信息。

伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Illya、

    遗憾的是、我们没有关于此 EVM 功耗的数据。 功耗将取决于加载的示例工程或编写的应用程序。 另外请记住、此设计不一定针对低功耗进行优化、因为这是一个评估模块、用于展示芯片在执行三相电子式电表功能时可以执行的几种不同场景和配置。

    另请参阅我们的电能测量设计中心(www.ti.com/.../MSP-EM-DESIGN-CENTER ),轻松设置 EVM 和您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    感谢您的回复! 我将提出一个相关的问题。 如果我要查看能量计量 IC 的数据表、可以写出类似"..ACTIVE MODE 中的功耗- X mW"的内容。 这意味着我可以以指定的精度测量有功、无功、视在电能。  MSP430F6779A 数据表的第一页提到、在10MHz 时、能量测量期间的超低功耗为2.9mW。 在器件处于工作模式时、我能否通过仅消耗2.9mW 的功耗来测量全部三个阶段的能量? 我知道使用其他外设会消耗额外的电流。 电能测量设计中心(采样频率- 4kH、OSR - 32、SMCLK - 8MHz、电压和电流传感器数量- 3)中生成的代码是否会导致上述功耗类似? 在我的应用中、我可以提供最大4-5mA 的电流、我必须测量有功和无功电能、我既不需要显示屏、也不需要 SPI/I2C。

    提前非常感谢!

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Illya、

    我没有为您提供具体的答案、因为我自己也没有完成此测试。 由于您有 EVM、因此估算功耗的一个步骤是在测量某些线路功耗的同时从外部(或通过 MSP-FET)为 EVM 供电。 通过由非线路的外部电源供电、您可以测量 MSP430以及 EVM 隔离侧的所有器件消耗的功率。 这将为您提供功率估计值。 请再次记住、您将测量系统功耗、而不是 MSP430。 因此、未针对功耗进行优化的板载芯片、或者例如、如果 LED 亮起、则会使结果出现偏差。 同样、这是由于该 EVM 是一个非优化的评估模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jace!

    感谢您的回答、 很遗憾我现在没有开发板。 我现在处于开发的早期阶段、我必须为我的应用挑选合适的能量测量 IC。 因此、我想详细了解 MSP 额定条件(第1页、2.9mW)、我假设它是一个单相测量、无功率因数、无频率。 查看 SLAA577时、在第8页上、我看到该应用的时钟以16MHz 运行。 12MHz 和20MHz 乘以3V 的电流消耗值与2.9mW 不同。 因此、我将尝试了解至少一个级别的功耗。

    此致

    伊利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚

    遗憾的是、我不知道数据表特性部分中列出的10MHz 时2.9mW 的历史记录。 我不知道它是单相还是三相、但我很确定它必须是平均电流。 这意味着它将考虑在激活模式和 LPM 中花费的时间。 现在、我们已经获得了器件在工作模式下不同 LPM 和特定频率下使用的功率的确切规格。 然后、您必须在采样时添加 ADC 和基准的电流、以及在不同模式下使用的任何其他外设。 (通常情况下、由于器件处于睡眠状态、大多数外设不会用于较低的 LPM 中、但在较高的 LPM 中、您可以使用一些外设、例如在 MCU 未运行时对信号进行 ADC 采样。) 目前、电能测量设计中心不支持始终在工作模式下采样的 LPM。 因此、终端用户需要在代码流中添加 LPM、然后针对低功耗与电能测量精度或器件响应时间进行优化。 您可以通过仔细分析对不同时间间隔的电流进行纸质估算、但最简单的方法是对其进行编码并在 EVM 或目标插座板上运行。 通过在 EVM 上运行、您将获得确切的功能应用、但您测量的电流将是具有未优化电源板的系统级电流。 (如果使用其他 IC 或 LED、则会影响您的功率数、这在设计定制板时需要小心谨慎。) 目标板可以为您提供 MSP430在应用期间使用的确切电流、但它可能不处于满负载状态、因为您没有连接任何电流。

    此外、还需要权衡运行 MCU 的速度。 较高的速度具有较大的工作模式电流、而较低的速度具有较低的工作模式电流。 但这可能会被 LPM 抵消。 如果您将大部分时间花在 LPM 上、则速度的折衷涉及您在激活模式下花费了多少时间? 较高的速度意味着处于工作模式的时间更短、而较低的速度意味着处于工作模式的时间更长、因此在 LPM 与工作模式的某个比率下、一个比另一个比低。

    这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    再次感谢您的参与! 因此、我还有一个问题、就是为了计算能量、需要大约一秒钟积累足够的样本、 这是否意味着我可以在这段时间内将微控制器置于低功耗模式、并在转换过程后使用活动模式进行双精度计算?

    此致  

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Illya、

    这将取决于能源库如何定义"计算"。 我感觉它是采样信号的组合、然后围绕这些测量进行数学运算。 对于 ADC 采样时间、为了省电、您肯定可以将器件置于较高的 LPM 中。 确切的 LPM 取决于几个因素、但其中一个主要因素是您使用的时钟、时钟源和时钟速度。 有关 LPM 关闭哪些时钟和功能的详细信息、请查看器件用户指南和数据表。

    就电能测量的实际数学部分而言、您需要处于激活模式、因为需要 CPU 来执行数字计算或其他代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jace、

    感谢你的帮助! 是否有任何有关 EMDC 构建的代码结构的文档?

    此致  

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Illya、

    是的、EMDC 是基于 API 的结构。 有关这方面的更多信息、请参阅 EMDC 网页上的 EMDC 技术指南。
    www.ti.com/.../MSP-EM-DESIGN-CENTER