This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:Launchpad

Guru**** 2503855 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430F5528, TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708570/msp430fr2311-launchpad

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528TS5A21366

您好、先生/女士

我对驱动器 IC (TS5A21366RSER)有疑问、

请问它的功能是什么?  我已经设计了 MSP430FR2311_Launchpad 的原理图。

但我遇到了一些问题、我可以使用 FET_MSP (软件)对 IC (MSP430F5528)进行编程、但无法使用 CCS 和调试(软件)进行编程。

(CCS)错误信息:MSP430:Error initializing emulator: Could not set device Vcc。

FET MSP:不能使用 JTAG (NG)、SPY-BI_WIRE (OK)

请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李您好、

    eZ-FET 不是开源的。 如果您想设计自己的 FET、请参阅 eZ-FET Lite。 processors.wiki.ti.com/.../EZ-FET_lite。 谢谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    因为我已经使用 LaunchPad 进行编程并阅读我们的产品。 我们的 IC 是 MSP430FR2311、因此我需要使用 MSP430F5528对(SBWTDIO、SBWTCK)进行编程。IC、还需要使用 MSP430FR2311 (在 Launchpad 中)来读取我们的 IC (MSP430FR2311)、1pc Launchpad 具有2个功能。 现在、Launchpad 已损坏4个。 我不知道为什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李您好、

    您能否共享您的方框图或 Launch 与目标板之间的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李您好、

    您是否解决了您的问题?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我已经检查了 PCBA、发现了以下问题

    TS5A21366我有使用封装(VSSOP–DCU),但我不知道封装(QFN–RSE)在引脚定义方面有什么不同。

    我想"具有1.8V 兼容输入逻辑的0.75 Ω 双 SPST 模拟开关" 可能会影响编程过程?

    你怎么看?

    Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    我同意你的意见。 请修复此问题并查看其是否正常工作。