This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:如何在 DRV8846评估模块中对微控制器进行编程

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, DRV8846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709729/msp430f2617-how-to-program-micro-in-drv8846-evaluation-module

器件型号:MSP430F2617
主题中讨论的其他器件: DRV8846

您好!

我在这一领域是新手、我需要一些建议。 我购买了 DRV8846评估模块来控制步进电机。 我的目标是修改电机的步进时间、以便使其始终开启、但每次移动间隔仅移动指定数量的步进。 我必须对 DSR8846内部的微控制器、即 MSP430F2617进行编程。 我该怎么做? 我需要安装哪个软件? 我是否需要购买闪存仿真工具?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    您还可以考虑另一种可能的选择。 可以移除电阻器组 R5和 R6、并且您选择的 MCU 可以连接到 J4接头。

    如果您想继续使用 MSP430F2617、请告知我们。 我们必须做一些研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick、

    我想继续使用 MSP430F2617。 请告诉我、这对您是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    很抱歉耽误你的时间。 可以使用 FET 工具对 MSP430F2617进行重新编程。

    您还需要 Code Composer Studio 或类似的工具来修改和编译代码。