This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:工作温度范围

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/711979/msp430f5528-operating-temperature-range

器件型号:MSP430F5528

您好!

查看数据表、建议的自然通风工作温度和工作结温范围均列为-40至+85C。 如果环境温度为+85C 且器件耗散 了任何功率、则将超出结温规格... 因此、两个最高温度都可以+85C 似乎是不正确的。

我希望数据表不正确、并且有人可以确定该器 件的正确最高结温(具体而言、PN MSP430F5528IYFF)是多少。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    这样规格的原因是、我们的器件永远不会消耗足够的电流来产生足够的热量、从而对结温产生可测量的影响。 所以您的读数是正确的。