This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67671:使用高频晶体振荡器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706758/msp430f67671-use-of-high-frequency-crystal-oscillator

器件型号:MSP430F67671

我很感兴趣的是、是否可以在引脚 XIN 和 XOUT 上使用高频晶体振荡器、或者它是否仅受32、768 Hz 时钟发生器支持? 如果没有这样的支持、我明白 在 MSP430处理器系列中总共不支持24位 Σ-Δ DAC、32KB RAM 和高频晶体振荡器安装。内部 DKO 的精度与参数不匹配。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    XIN/XOUT 引脚连接到 XTAL1、该引脚仅支持高达32kHz 的频率。
    MSPF67xx 系列器件没有 XTAL2高频晶体振荡器输入。

    MSP430F5xx/F6xx 器件附带 UCS (统一时钟系统)、它支持一个内部 FLL。 该 FLL 的精度取决于输入源的精度、该输入源可以是 XTAL1 32kHz 晶振。

    您对时钟精度有哪些要求?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Andre 的答复。
    我正确地理解这是一个 DCO (数控振荡器)。 °С、在数据表中、在1MHz、即12MHz、温度范围为40°C、对应于480kHz 时、温度稳定性显示为0.1%/μ s。 晶体振荡器在±30-50ppm 的水平上的温度稳定性、我希望特性不会更差。
    还是所有这些都仅适用于没有外部发生器的工作?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    您能详细说明一下您的公式吗? 如何达到480kHz?

    [°С 用户="Andrey Bondarenko"]如果是、数据表中会显示1MHz 时的温度稳定性为0.1%/μ s、即12MHz、在40°C 的温度范围内对应于480kHz。 [/报价]

    此致、

    Andre

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度稳定性为0.1%/°C、在12MHz 的工作频率下对应于12kHz。 但我在多大程度上了解到这是1°C 的误差。我们需要的工作范围是40°C、这与温度稳定性相对应、在整个温度范围内是480kHz、还是我错了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要什么频率/时钟值? XT2值可被用作外设的精密时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    回到 dfDCO/dT DCO 频率温度漂移。 在25°C 的温度下、漂移误差为0%。
    温度每变化一度、默认频率就会变化0.1%。
    这意味着在40°C 的温度下:
    deltaT=(40-25)°C = 15°C
    误差@40°C = 15°C * 0.1%/°C = 1.5%
    12MHz * 1.5%= 180kHz

    因此、在40°C 的温度下、标称频率为12.18MHz。 请注意、这只是标称值、因为 DCO 的特性、我们不会指定最小值/最大值。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算的逻辑是相同的,只是温度范围不是15°C,而是50°C (-10°C ... + 40°C)。

    [引述 USER="ANDRE Frantzke"]此 FLL 的精度取决于输入源的精度,即 XTAL1 32kHz 晶体。[/QUERPLET]

    这是否意味着、如果在输出 XIN 和 XOUT 上有32、768Hz 时钟发生器、那么 DCO 的精度将与晶体振荡器的精度相似?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    DCO 将不具有外部振荡器的精度、因为 FLL 将在两个 DCO 频率之间跳转以实现长期频率稳定性。 这意味着周期到周期的精度更低、长期精度更高。 由于这是一个自适应过程、因此我们没有任何有关该过程的规格。

    此致、
    Andre