This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:提供适用于 MSP430FR5739的控制台输出

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709866/msp430fr5739-does-console-output-available-for-msp430fr5739

器件型号:MSP430FR5739

您好!

我将 MSP430FR5739与 IAR 搭配使用。

我将进行一些简单的计算。 我想问以下几点:

(Q1)我想知道是否有控制台输出、以便能够监控算法?

(Q2)另外、MSP 是否可以等待控制台的键盘输入用户密钥值并进行处理?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么键盘? 一个连接到 PC 上还是一个连接到 MCU?

    您当然可以设置控制台。 这是 LaunchPad 吗? 它可能有一个内置的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)是的
    2) 2)是的、这两个按钮都位于您的板上、或者、如果您计划从 UART 中获得一个字符、也是
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、

    如果您有 MSP430FR5739 Launchpad、 我认为监控算法并使用键盘的最佳方法是、用户输入将使用 UART TX 将数据流式传输到 Launchpad 上的反向通道 UART、并使用 UART RX 从 PC 键盘接收数据。 可以查看数据、用户也可以通过 Putty 等任何类型的串行通信终端输入输入数据。

    谢谢、
    是的