This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:中断

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/711261/ccs-msp430fr5969-interrupts

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好,这是 haribrishna

我有一项任务、如 this..from UART。-> MSP 将必须连续接收数据、并且无论何时需要接收服务器(MSP)提供数据、MSP 都不会有特定的时间。 我需要让一个 LED 每秒持续闪烁100ms。 为此我做了什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishna、您好!

    看起来该线程打开了两次。 我将关闭这个并对另一个作出响应。

    谢谢!

    Mitch