This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:评估套件选择问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609165/msp430fr5969-evaluation-kit-selection-problem

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5969

大家好:

我是使用微控制器的初学者。

我正在进行小型测量设计、对单通道/双通道光电二极管传感器进行采样、并测量其他电子器件电源的电压和电流消耗(低功耗)。  要求是所有测量结果都显示在小型 LCD/LED 屏幕上、整个设计都由电池(如4 AAA)供电。 最初的想法是使用 MCU 评估板来实现数字部件、同时我设计特定的前端传感器板。 此设计是否有任何建议?  

在选择符合要求的合适评估板时、我需要一些建议。 我想使用 MSP430FR5969开发套件。 但我有两个误解:(1)此板的功耗是多少;(2)如果我使用 LCD 屏幕(Sharp LCD BoosterPack)、我是否有其他可用的 ADC 输入 I/O?

非常感谢

Jacky

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    我相信您正在寻找 MSP-EXP430FR5969、也称为 MSP430FR5969 Launchpad。 电路板的功耗取决于您对 MSP430进行编程的操作。 话虽如此、在测量功耗时、请确保移除 MSP430和调试器之间的跳线、并断开超级电容器(通过跳线)和任何 LED、以测量器件本身的功耗。 有关更多详细信息、请参阅 MSP-EXP430FR5969用户指南。 用户指南和入门指南将向您展示 Launchpad 的引脚排列、用于回答您的 I/O 问题。 我们的云工具(dev.ti.com/.../ )中还提供了 BosterPack Checker、可帮助实现 Launchpad 和多个 BoosterPack 之间的引脚可比性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace:

    感谢您的回复。 这很有帮助。

    现在我使用的是 BoosterPack Checker、它非常有用。 我正在研究 MSP432系列芯片、我认为它们可以更好地满足要求。

    再次感谢

    Jacky