This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6045:LPM 中的 eusci UART 通信问题

Guru**** 2528040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1183811/msp430fr6045-eusci-uart-communication-question-in-lpm

器件型号:MSP430FR6045

USS_Water _demosdk 正在测试 UART。

它通过 PC 的 TTL 模块连接到 MCU 端口7的引脚0和1。 (eUSCI_A2模块)
EUSCI_A 的 UART 时钟源使用 SMCLK (8MHz、HFXT)。

当波特率为115200且 gHMI.isLPMenabled 为 true 时、确认未在 MCU 侧正确输入 RX 数据。
但是、当波特率为115200且 gHMI.isLPM 使能为 false 时、确认 RX 和 TX 数据在 MCU 侧正常运行。

USSLibGUIApp_DELAY 中的 LPM0和 LPM3似乎存在差异。

是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LPM3、UART 时钟将丢失。 这意味着您无法在 LPM3处接收或发送数据。