Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
如果这是在错误的论坛上、我会提出意见。 旧的 TI-RTOS 论坛现在似乎已关闭、我找不到替代产品(例如 SimpleLink、SYSBIOS 等)。
正如我在 另一篇文章中所讨论的、我需要更改 PowerMSP432.c 文件。
- 我想使用 LDO 而不是 DCDC 来减少 ADC 测量噪声(即、针对 不同的性能级别设置将 AM_DCDC_VCOREx 更改为 AM_LDO_VCORE0)。
- 我想使用 HFXT 而不是 DCO 来提高计时精度(即将 CS_DCOCLK_SELECT 更改为 CS_HFXTCLK_SELECT)
对于 TI-RTOS、我可以按照 《RTOS 用户指南》附录 A 中的说明 重新编译 RTOS。
随着 SimpleLink 的更改、重新编译的指令似乎保持不变、但不再起作用。 这些说明仍然指向使用 BIOS.mak make 文件、但该文件在 SimpleLink 安装中不存在、SimpleLink 目录结构中没有其他 make 文件可供替换。
该手册提到、可以使用第2.4.5节中的指令在 CCS 中重建 SYS/BIOS、作为应用程序构建的一部分。 遗憾的是、我不遵循如何使用 CCS 重新编译 SYS/BIOS。 我在.cfg 文件中有"BIOS.libType = BIOS.LibType_Custom;"行、但这似乎不会强制 CCS 在我更改 PowerMSP432.c 后重建 SYS/BIOS
如何重新编译 SYS/BIOS?
谢谢
Julian