Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659
您好,
我正在使用 MSP430F5659部件,在我的项目中,我将 ADC 用于外部电压监控。 我使用的是 ADC12、请检查以下 ADC 配置。
1)我已配置 ADC 12位分辨率,ADC 源时钟为 SMCLK (8MHz 并除以8),因此我使用了1MHz 时钟。
2) 2)我正在使用通道序列模式读取一组 ADC ,并且根据我在 TI 论坛中读取的内容,我正在使用外部电阻器100K 欧姆。 我计算出的 ADC 采样保持时间(tsample >(Rs + 2k Ω) x 9.011 x 40pF + 800ns)为64个周期。
3) 但我的 ADC 值不准确。 例如,我得到的值为1478 mv,但我的输入电压为1600 mv。
如何使其更准确,请尽快回复。