This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F6459:TI-RTOS

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609238/rtos-msp430f6459-ti-rtos

器件型号:MSP430F6459
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

您好!

要运行 TI-RTOS 、内部闪存是否足够或者我们是否需要提供外部 RAM 或闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、

    用于 MSP430的 TI-RTOS 大小取决于您的项目和启用的功能。 但是、不同 MSP430 (例如 MSP430F5529)都有几个 TI-RTOS 示例项目、这些项目只有128KB 的非易失性存储器。 MSP430F6459有足够的存储器来处理此问题。 如需更多信息、请参阅《适用于 MSP43x 的 TI-RTOS 入门指南》。