This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 全球缺货?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608992/msp-fet-msp-fet-out-of-stock-world-wide

器件型号:MSP-FET

尊敬的德州仪器(TI)--

一个简单的问题: TI 商店为什么新的 MSP-FET 调试器/编程器缺货、 DigiKey、Mouser、Newark、Avnet、Arrow、 等等 ?

原始 MSP-FET 中是否存在设计缺陷、现在您正在等待修订?  我已经向这些经销商询问了交货周期、有些经销商引用了我21周的时间?!!  这当然不是某种阴谋。  有人能评论一下 MSP-FET 的可用性以及它们普遍缺货的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记得对、TI 正在进行新的修订。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里看到了此信息?  是否有关于更多功能、更好集成等的其他评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../2198432
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    我们正在努力尽快重新入库 MSP-FET 的库存。 不幸的是、我不确定重新库存的时间表。 如前一个 E2E 帖子所述、为了符合 CE 标准、正在对 MSP-FET 进行新修订。 从用户的角度来看、两个版本在使用时将是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    我已经注意到、很快就会有更多 MSP-FET 库存。 他们应在接下来的几天内在 TI 网上商店购物。