This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:关于使用 MSPGANG 切断保险丝

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607739/msp430g2553-about-cutting-off-fuse-with-mspgang

器件型号:MSP430G2553

你(们)好

我对何时使用 MSPGANG 切断保险丝有疑问。

问题1:发出 get progress 命令时的操作

1、字节2-3 (字)任务计数器
任务计数器工作吗? (价值是什么?)

2.字节8-9 (字)已完成任务屏蔽
值0x3F 是否正常?

字节15已编程 Gang 掩码
值0x00是否正常?

 字节16验证的 Gang 掩码
值0x00是否正常?

字节17安全 Gang 掩码
值0x00是否正常?

Q2: 是否可以使用进度命令确认切割保险丝的结果?

问题3: 使用 MSPGANG 的脚本检查保险丝切断的情况是否有好方法?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DA:

    我的回答是一致的。

    问题1:发出 get progress 命令时的操作

    1、字节2-3 (字)任务计数器
    任务计数器工作吗? (价值是什么?)


    这是当前正在执行的任务的编号。 任务包括由 Gang 执行的过程。 如需更多信息、请参阅 MSPGANG 用户指南的第2.3节。

    2.字节8-9 (字)已完成任务屏蔽
    值0x3F 是否正常?


    这表示要执行的任务。 0x3F 表示连接、擦除、空白检查、编程、验证、 安全和 DCO CAL 任务将完成。 有关更多详细信息、请参阅用户指南的第3.5.2.10节。

    字节15已编程 Gang 掩码
    值0x00是否正常?


    群组掩码告诉您哪些目标通过了该步骤。 这似乎表明您的目标未编程。  更多信息、请参阅第3.5.2.10和4.2.42节。

     字节16验证的 Gang 掩码
    值0x00是否正常?


    见上文。

    字节17安全 Gang 掩码
    值0x00是否正常?


    见上文。

    Q2: 是否可以使用进度命令确认切割保险丝的结果?


    您可以检查字节31、JTAG 保险丝已熔断屏蔽。  

    问题3: 使用 MSPGANG 的脚本检查保险丝切断的情况是否有好方法?

    您也可以使用 F_RESULTSTOFILE 命令并检查文件中的"已安全掩码"值。 更多细节请见2.1.3.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复

    我将向您提出一个问题。

    > 3. 字节15编程的 Gang 掩码
    > 4. 字节16验证的 Gang 掩码
    > 5. 字节17安全 Gang 掩码

    如果"byte 8-9 finished task mask"为0x3F、当所有任务都被执行时、
    字节15 - 17将为0x00是否重要?

    当未执行安全任务时、字节15、16为0xff、字节17为0x00。


    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DA、
    如果器件之前已经被保护、我希望这些位为0x00。 这可能是吗?

    第二种情况是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一问题将再次得到确认

    如果我从连接到安全运行、如果它不是第二个(不执行安全)、那么字节15-17是否为0xff?

    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、是的。