This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:最大 UART 数据速率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609301/msp432p401r-maximum-uart-data-rate

器件型号:MSP432P401R

我正在考虑将 MSP432P401R 用作半双工链路的一部分。 另一个涉及的微控制 器是 TM4C1294NCPDT、也是 TI 提供的。 在这种情况下、毫无疑问、这是因为数据表中指定了它。 我找不到哪个是最大 MSP432P401R UART 数据速率。

有人知道最大 UART 数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不提供最大波特率、而是提供最大 BRClock (数据表表的表5-35中的5MHz 和7MHz)。 更重要的是与实现所需波特率的设置相关的误差。 请参阅 TRM 以查看建议的设置和相关的错误率。
    www.ti.com/.../slau356f.pdf

    Chris