This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:需要对电源配置进行一些说明

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609295/msp432p401r-need-some-clarification-on-power-profiling

器件型号:MSP432P401R

您好!

我正在进行功耗性能评测、并查看了 TI 提供的 msp432数据表、driverlib 文档、RTOS 示例和低功耗模式文档。

但是、我需要一些澄清、我在这些文档中找不到。

1. LPM4模式的工作频率是多少(是32KHz?)。

2.在进入 LPM 之前,我们是否应该明确设置时钟频率?  

3.目前我正在使用 Energytrace 工具箱来检查我的系统是否进入 LPM 模式。 但是、当只有 CPU 关闭时、GPIO 引脚的状态是什么?  

提前感谢、

-Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)LPM4中应该没有可用的时钟、这将从一个外部 IO 中唤醒。 (www.ti.com/.../slau356f.pdf)
    (2)您不必这样做、但可以在进入 LPM 之前降低频率和 Vcore。 如果您正在使用晶振、则应切换到 DCO、然后在退出 LPM 后重新启动晶振。
    (3)GPIO 状态保持不变。

    请注意与 LPMx.5模式相关的不同 SRAM 保持状态。

    此致、
    Chris