This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5857:GPIO 选择引脚。

Guru**** 2793105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609209/msp430fr5857-gpio-select-pins

器件型号:MSP430FR5857

PxSEL0和 PxSEL1、用于选择 GPIO 将作为的功能。 由于只有两个位可用、因此最多只能使用4个选项。

但是、正如您在几个引脚中看到的、几个引脚有4个以上的功能。 它如何适用于其他功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表的第6.11节所示、引脚在输入和输出方向上具有不同的功能:

    此外、所有模拟功能都集中在单个 PxSEL 设置下、因为这些模块的连接是通过这些模块中的配置位完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克莱明。 我确实阅读了器件特定的数据表、这似乎让我感到很不放心。