This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6736:使用 CCS Uiflash 对 MSP430进行软复位失败

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F6736, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608094/ccs-msp430f6736-failed-soft-reset-of-msp430-with-ccs-uiflash

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在使用 CCS Uniflash 对 MSP430F6736进行 JTAG 编程期间、请告诉我以下消息的原因。
"[09:22:28]错误>> MSP430:软复位失败:无法复位设备"

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    涉及 RST 线路的连接似乎有故障。 您的 FET 工具(MSP-FET 或其他)、目标板(TI EVM 或定制)、程序连接(JTAG 或 SBW)和 Uniflash 版本是什么?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我要求我的客户检查与 JTAG (即 RST)相关的线路的质量。

    信息如下所示。
    FET 工具:MSP-FET
    目标板:定制
    程序连接:SBW
    Uniflash 版本:v3.4.1

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    确保 RST 线路连接了47kOhm 上拉电阻器和1nF 下拉电容器。 RST 和测试线应尽可能短且长度相似、不要经常在电路板层之间交叉。 如果工具正在提供编程电源、则应连接 MSP-FET 的引脚2;如果系统已经在为 MSP430供电、则应连接引脚4。 GND 是所需的最后一个连接。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    为什么连接的下拉电容器为1nF?
    我认为应从以下文件的第24页起采用2.2nF 的电容。
    www.ti.com/.../slau278y.pdf

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    任何一个下拉电容值都没关系。 我们只是尝试确保 RST 线路上没有太大的电容、这也可能是由电路板设计的寄生电容引起的。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我可以理解。

    此致、

    Nomo