Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, ENERGIA, MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TDC7201、 ENERGIA、
您好!
我正在尝试使用 MSP430和 TDC7201运行 ToF 应用。 我希望使用 MSP 输出来控制超声波传感器、并使用 TDC 来测量飞行时间。 我有用于 MSP 的 USB 驱动程序、我已上传新固件。 我正在使用 Energia。 我可以在 MSP 上运行示例程序、还可以通过 GUI 连接 TDC。 问题是、我无法同时执行它。 如果我将软件上传到 MSP、我会断开与 TDC 的连接。 也无法在设备管理器上找到它。 然后、我必须上传固件以恢复与 TDC 的连接、但仍必须将我的程序上传到 MSP。 如何在与 TDC 保持联系的同时在 MSP 上运行该程序?
我对德州仪器的硬件没有经验、因此如果这是一个愚蠢的问题、我很抱歉、但我已经花了几个小时来解决这个问题、实际上我对该做什么没有更多的想法。
此致、
Adam