This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:SimpleLink MSP432 SDK 1_40_00_28可用、但无法正常工作

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607098/rtos-msp432p401r-simplelink-msp432-sdk-1_40_00_28-available-but-not-working

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我在 CCSv7的 Resource Explorer 中收到一条通知、通知我的用于 MSP432的 SimpleLink SDK 已过期。  由于我无法"升级"它、只需卸载旧的1_30_XX 版本、我从 TI 网站下载了最新的1_40_00_28并进行了安装。

我使用 Resource Explorer 删除了旧的1_30_XX 版本。  遗憾的是、我无法构建任何 MSP432项目、Resource Explorer 似乎不承认存在1_40_00_28编译。

此版本是否存在错误、或者我的 CCS 安装可能有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    我在之前的 SDK 之间转换中遇到了同样的问题。 在我的示例中、相关工程仍然具有指向旧 SDK 的编译变量。 如果您查看您的项目->属性->构建菜单、选择"Variables"选项卡并单击"Show system variables"、您可以看到有问题的构建变量:
    com_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR = C:/ti/simplelink_msp432_sdk_1_30_00_xx

    您可以尝试更改此变量以查看此变量是否可以解决问题,但更简单的路径可能是从新的 SDK 版本导入“空”项目并为程序添加源文件。 这将确保该项目的所有设置都正确指向1.4 SDK。
    此致、
    Bob Landers
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了简化操作、我卸载了 MSP432 1_40 SDK、现在我可以说的是、TI Resource Explorer 仍然坚持列出1_30、并显示一个图标、指示有更新版本可用-但 TIRex 的在线云视图显示1_40为最新版本。

    (^ CCSv7视图)

    (^在线 dev.ti.com 视图)

    除了卸载和重新安装 CCS 之外、是否有某种方法可以"刷新"CCS 中的 Resource Explorer?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想它-

    CCSv7的 Resource Explorer 中的"Home"按钮刷新了所有内容、现在它显示了 MSP432 SDK 1.40:

    在过渡期间、我尝试了"从云断开连接"和"连接到云"、但当我单击"开始"按钮时、它刷新并删除了带有红色图标的 v1.30条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、说到它、我想"主页"意味着单击 Resource Explorer 主页图标。 有些道理、但我在阅读时并不直观。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、
    感谢您发布您的解决方案!  在更新/编写我们的文档时、我们会记住您的意见、以确保在参考 CCS 菜单和按钮时更加清晰。

    -Bob