This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:microUSB 端口在外壳中设置得太深

Guru**** 2616975 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609063/msp-fet-microusb-port-set-too-deep-in-enclosure

主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我使用 Code Composer Studio 6.0.1进行调试。  当我尝试调试时、它会给出准确的消息。  在这些新批次 MSP-FET 之前、我有许多黑色 MSP-FET、从未出现任何问题。  如果您愿意、我可以发布起作用的序列号和不起作用的序列号。  到目前为止、它们都与我在前一篇文章中注意到的内容相对应。  这些新的 USB 电缆附带扼流圈、而深度 microUSB 插座则无法正常工作。

我刚刚尝试过 MSP430Flaser 1.3.14、我认为问题已经解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    我继续将其拆分为一个新的线程、因为设置太深的 micro-USB 端口的困难似乎是一个不同的问题。

    如果您可以发布遇到问题的序列号、那将非常好。 此外、您是否会想到以一定角度发布其中一个端口的图片、以便可以看到设置深度?

    此致、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我找到 了另一篇文章 、详细介绍了 MSP-FET 的类似问题。 我们正在让 EVM 团队意识到这一问题。

    此致、

    Matthew