This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:生产测试工具?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608618/msp432p401r-tools-to-test-in-production

器件型号:MSP432P401R

您好!

我们如何集成 TI 的工具以进行生产测试?

您是否有在生产/工厂环境中进行测试的任何其他信息? 我只是想了解如何在电路测试期间最大化我们产品的 MSP 的测试覆盖范围。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    计划中的电路内测试类型是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    由于边界扫描未在 MSP432上实现、因此我们需要编写自己的功能测试代码。 我将与您脱机联系。

    此致、

    David