This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:EMI/EMC 易感性、闪存损坏问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608851/msp430f47187-emi-emc-susceptibility-flash-corruption-issues

器件型号:MSP430F47187

大家好、

我们正在考虑将上述器件用于智能计量应用的新设计。 在打白过程中、由于该器件需要在配电变电站等恶劣环境中工作、因此出现了有关该器件 EMI/EMC 支持功能的问题。 浏览数据表后、我找不到有关此参数的任何信息。

我的问题是:器件可以在没有故障的情况下运行高达多少级别(ESD、单位为 kV)?

或者、某种灵魂能否让我看到文档中的正确信息、例如一些指南或应用手册?

提前感谢

此致

Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    所有 MSP430器件均符合 TI 标准 ESD 规格1.5kV HBM、500V CDM 和200V MM 系统级规格取决于系统设计的稳健性、TI 提供了一份应用报告(SLAA530)、其中包含优化 ESD 事件保护时必须考虑的注意事项: www.ti.com/.../slaa530.pdf

    此致、
    Ryan