This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:使用 driverlib 的静态库工程示例

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608689/msp432p401r-example-of-a-static-library-project-with-driverlib

器件型号:MSP432P401R

您好!

我使用的是 CCS v7 + simplelink_msp432_sdk_1_40_00_28。
此 SDK 中是否有使用 driverlib 创建静态库的示例?

我要做的是为我的未来应用创建中间件、以提供高级 API。
我想在此中间件中使用 driverlib 函数。

最终架构应如下所示:
应用(.out)->中间件(.lib)-> Driverlib (.lib?)

我以前使用的是 MSPWare432,它非常简单,但使用此 SDK 似乎会带来麻烦:/。

谢谢、
Michaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您可以参考 CMSIS 应用手册来创建静态库。 它具有广泛的冲程方法、可将 CMSIS DSP 创建为静态库

    www.ti.com/.../spma041g.pdf

    但同样的过程也用于创建其他中间件、如 Opus 语音编解码器静态库。