This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP-FET430UIF:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607653/webench-tools-msp-fet430uif-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP-FET430UIF

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用 MSP-FETU430IF 对 M430FE425控制器进行编程、但有一点是控制器板上只有7个用于 编程的引脚。

现在、我如何识别 MSP-FETU430IF 上14引脚 JTAG 目标上的7个引脚

电路板上的7个引脚按如下方式连接到控制器:

引脚1连接到控制器 62和63引脚

PIN2连接到控制 器1和64引脚

引脚3连接到控制器 59引脚

PIN4被连接至控制器 60引脚

引脚5连接到控制器 57引脚

PIN6被连接至控制器 56引脚

PIN7被连接至控制器 55引脚

PIN8被连接至控制器 54引脚

引脚9连接到控制器 58引脚

我必须在 JTAG 上使用哪些引脚以及如何连接到这9个引脚

请就此为我提供帮助

如果有人帮助我,我会很高兴…