This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:MSP430FR5x 电压与频率相关性

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608497/msp430fr5869-msp430fr5x-voltage-vs-frequency-dependency

器件型号:MSP430FR5869

您好、香榭丽舍

MSP430以前具有电压与频率间的关系图。 但是、我在 FRAM 系列上找不到该图。

因此,FR5x 是否可以使用电压为1.8 (最小)的16MHz (最大时钟)? 如果您对使用1.8V 有任何限制,请告知我们。

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    您所指的是 F5xx/6xx 系列器件、其核心电压电平需要根据所需的电源电压和工作频率进行修改。 FRAM 系列不是这种情况、因此可以在1.8V 的16MHz 下运行。但是、您仍必须遵守 SVS 设置的加电电平限制。 请参阅数据表的表5-2、了解 SVSH 上电电电平的最大值为1.99V、这意味着系统必须至少达到2V 才能确保每个 MSP430FR 器件正确上电。 断电电平(最大1.85V)也可以关断在1.8V 电压下运行的器件。SVSH 默认处于开启状态、并且在器件正常运行之前不能关断。 因此、我强烈建议您的系统在2V 或更高的电压下运行

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的信息。 BTW、之前必须使用高于2.2V 的 ADC、即 G 系列。
    在 FR59xx 情况下、ADC 的电源电压是否相同(=2.2V)?
    FRAM 数据表未提及 ADC 电源电压规格。

    此致、
    Kz777
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kz777、

    唯一的限制是正内置基准的最小 AVCC 电压、如数据表的表5-32所述。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    谢谢。 我清除了它。