This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2432:闪存数据读取的最大速度

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608430/msp430g2432-the-maximun-speed-of-flash-data-read

器件型号:MSP430G2432

您好!

根据 DS 说明、我们可以将闪存时序设置为476kHz 作为最大速度、如果在本例中、当我从信息存储器读取一个字节时、需要多长时间? (1/476000)*8秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    您将重点介绍与运行时操作分开的闪存编程/擦除时间。 将源地址的内容移动到 RAM 或目标地址需要三到六个指令周期、外加应用所需的任何其他指令(查看调试器中的反汇编器以了解有关编译器如何解读代码的更多信息)。 CPU 速度由 MCLK 设定、此 MCLK 可在1至16MHz 之间变化。

    此致、
    Ryan