This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432小型封装

Guru**** 2576295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608126/msp432p401r-msp432-small-package

器件型号:MSP432P401R

你(们)好

我们是否有小型封装 MSP432? 这意味着小于5x5。

其他特性包括 256K 闪存、64K RAM、支持 mbed、低功耗。 用于 Lora 控制器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好

    MSP432P401R 最小的器件封装是5x5的 NFBGA。 它支持256K 闪存和64K SRAM、25nA LPM4.5的低功耗模式。 不支持 mbed、但我们在产品系列上支持 SimpleLink SDK。