This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5972:ADC_self_test

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607882/msp430fr5972-adc_self_test

器件型号:MSP430FR5972

您好、专家、

我  的项目使用 MSP430FR5972控制器、因此我需要对 ADC 进行自检。 那么 、是否有任何算法可用于此测试、或者是否有任何代码片段可用于此测试。

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    请进一步解释"自检"的含义。 TI 为 ADC 提供了多个 C 代码示例: www.ti.com/.../slac686

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我使用 ADC 作为电池电压、因此在执行此操作之前、我的要求是检查 ADC.In selfest、micro controller need to self test RAM、 CRC、and ADC check。

    那么、是否有任何算法来检查 ADC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    ADC12校准值存储在器件描述符表(TLV)中、请参阅数据表的表6-35。 用户指南的第1.14.3节讨论了将这些校准应用于 ADC 测量的公式。

    此致、
    Ryan