This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:EVM430-F6779多相电表评估模块

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607614/starterware-evm430-f6779-poly-phase-e-meter-eval-module

主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779

工具/软件:Starterware

您好,

我们有 EVM430-F6779多相电表评估板。 工作正常。 实际上,我们需要在模块上加载的最新固件。 我们无法找到。 那么、任何人都会为我们提供固件链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将此主题移至 MSP430论坛以供关注。