This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:全新 MSP430F22X4的信息内存段 D 中的一些数据

Guru**** 2576315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607878/msp430f2274-some-data-in-information-memory-segment-d-of-a-brand-new-msp430f22x4

器件型号:MSP430F2274

您好!

当我读取 MSP430F22X4的信息存储器时、我在 D 段中发现了一些数据、

您知道这是什么吗? 如果我擦除它、会产生什么副作用? 感谢您关注我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您标记的数据在 A 段中
    段 A 包含校准数据。 复位后、保护段 A 不被编程和擦除。 它
    可被解锁、但是如果器件专用的校准数据为的话、应该注意不要擦除这个段
    必需。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 但是、如果我提到的是段 A、那么为什么0x10f8~0x10ff 中的 DCO 校准数据属于段 A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ling Zhu2"]
    您标记的数据在 A 段中。[/引用]

    否 标记的数据在 D 段中

    SEG D 1000-103F
    SEG C 1040-107F
    SEG B 1080-10BF
    SEG A 10C0-10FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我记得错了。 您标记的数据在 D 段中
    信息内存段 D 中的数据可能是由芯片工厂测试引起的。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    因此、如果它们是出厂测试的数据、那么在我的应用中、如果将其擦除、就不会有任何风险或异常行为、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我在这里测试了2个 F2274、它们显示的数据与您得到的数据相同。

    BR、