This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:源代码:使用单线制通信协议的内存仿真

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607527/msp-exp430fr5969-source-code-of-memory-emulation-using-1-wire-communication-protocol

器件型号:MSP-EXP430FR5969

尊敬的所有人:


我非常感兴趣地阅读了应用手册“TI 参考设计使用单线Registered通信协议的内存仿真”。 尝试将此设计作为入门和教育资源是非常好的。 除此之外、我认为单线与 FRAM 和低功耗 MCU 的组合是一个很好的主意。 但是、由于某些未知原因、上述软件包 TIDM-1WIREFREEPROM 似乎已消失。

是否因为对专利的影响有疑问? 我尝试在*1回答这个问题)

尽管专利已经过期,但我认为即使在可能适用专利的其他情况下,也有类似的源码也是很好的----仅仅是因为有许多使用案例,专利法没有损害(例如自我教育和公共研究)。

请注意、是否有人手头上有 TIDM-1WIREFREEPROM 代码? 我真的很想快速尝试一下、因此从令人惊叹的 FRAM 套件开始。


此致、

Marek


_________

*1) e2e.ti.com/.../514364

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    请从以下页面查找软件下载链接:    

    BR、