This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:关于0xFFDE 处的魔术 BSL 字

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607145/msp430g2553-about-the-magic-bsl-word-at-0xffde

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

我知道在该位置刷写空字将防止错误的 BSL 密码触发芯片的整体擦除、包括 INFOA。  但是,如果在没有 密码的情况下传送未受保护的批量擦除*command*命令,它还会防止 INFOA 被擦除吗?  我认为答案是否定的,但只是想肯定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    我没有尝试过这种方法、但批量擦除是一个不受保护的命令、因此它不需要密码即可生效。 因此、在这种情况下仍会发生批量擦除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治
    我发现批量擦除实际上会清除您提到的 LOCKA 位、因此将擦除 INFOA 和主闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治
    还有一点、客户是否有任何原因不使用 MSP430FR2311等 FRAM 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时除了我之外、没有其他客户。  我只是使用具有嵌入式 USB 转串行适配器的 BSL 对 G2553和 G2231进行写操作、并且需要弄清楚该空字实际实现了什么。  毫无疑问、后面的器件在许多方面会更好、但很难找到 DIP 封装。

    无论如何、感谢您确认对于 G2553、即使在0xFFDE 处为空字节、您也无法对 BSL 执行任何有用的操作、除非您知道密码。