Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969
您好!
我只是想对这些计算做额外的确定。 我在一段时间前发现了一篇 E2E 文章、其中说过、这就是您如何使用 CCR0和 CCR1来设置 PWM 的频率和占空比:
FREQUENCY = fclk/(TB0CCR0+1)
TON= (TB0CCR1+1)/fclk
D= Ton/T=(TB0CCR1+1)/(TB0CCR0+1)
这可能是因为我对 MSP430不是很了解、但是如果 D 的计算如上所示、那么你怎么能有一个0占空比呢? 如果将 TB0CCR1设置为0、则分子中仍有1。
此致、
Kevin