This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:在 VMB 60V 时、我们可以让器件正常工作吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607252/tss721a-can-we-get-device-work-when-vmb-60v

器件型号:TSS721A

大家好、

我的客户使用 TSS721A 作为 MBUS 器件、现在有新的要求要求 MBUS 器件 输入电压需要保持在60V 5分钟、数据表说最大 VBM 为42V、那么我们可以做些什么来获得60V 最大输入吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samsai、

    如前所述、TSS721A 允许的最大 VMB 为42V、TI 不支持在该规范之外运行。 客户必须使用不同的仪表总线收发器或采用电平转换电路来测量所需的60V 电压

    此致、
    Ryan