This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67751A:DVCC 上升时间-查询

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607036/msp430f67751a-dvcc-rise-time---query

器件型号:MSP430F67751A

大家好、

数据表中提到了 DVCC 上升时间、如下所示。  

还要检查以下计算是否 正确??

上升至1000伏的时间为1秒

升至3.3V 的时间为3.3/1000 = 3.3ms。 (我们对 DVCC 使用3.3伏电压)。

但我们用于 DVCC 的电源 LDO 由于是软启动 LDO、因此可提供大约5.3ms 的上升时间。

它是否会产生任何问题?????  我们为何关注 DVCC 的上升时间?

我在数据表中找不到 AVCC 的上升时间.... 那么 AVCC 的上升时间是多少???

此致,

Rajesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在3.3ms 内升至3.3V 时、速度为1000V/s
    当您在5.3ms 内升至3.3V 时、速度约为623V/s、处于允许的范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的快速响应...

    此致,

    Rajesh K.