This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:SPI/i2c 选择标准

Guru**** 2587085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688425/msp430fr5969-spi-i2c-selection-criteria

器件型号:MSP430FR5969

是否有源文档讨论了选择 SPI .vs.的标准 I2C 来驱动外设非板载器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许您应该尝试一下
    www.google.com/search

    此致、
    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、我们没有提供现成的工具。 但是、从我的角度来看、总结一下最重要的方面:
    I2C 优势:
    -只需要2个 GPIO

    I2C 缺点:
    ——非常复杂
    -降低速度
    -由于上拉电阻、需要更高的电流消耗

    SPI 优势:
    -简单的协议
    -速度可能高于 I2C
    -与 I2C 相比、电流消耗更低

    SPI 缺点:
    -需要更多 GPIO (3-4)

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论-如书面所示很有帮助、但我特别担心主机和传感器之间的距离(总共0.5至5m)以及潜在噪声和信号强度注意事项可能存在的问题。 我想知道是否有人测量或量化了这些参数以及最有效的电缆类型和扭曲率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每条总线都有自己的总线容量限制。
    查看这些典型电缆的限制和容量。
    如果我们讨论仪表、请考虑单线和 RS-232C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、RS232不是一个选项。 我要处理的部件支持 I2C 和 SPI、但不支持 RS232。 我已经了解了用于 I2C 的3m 电缆的产品、但没有与使用该电缆相关的性能数据。 我仍在寻找一个性能数据源以及 SPI 的任何类似数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说:我已经看到过用于 I2C 的3m 电缆的产品
    在其他地方您提到:主机和传感器之间的距离(总共0.5到5m)。
    Google 可能无法提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于这种长电缆、我还会考虑其他潜在问题、例如抗噪与电磁干扰、传导和辐射干扰。
    一般建议是选择通信、或者假设是针对此类电缆长度而设计的信号传输标准。 我知道、乍一看、符合所选 IC 提供的通信标准可能会更容易。
    如果面临使用不是最合适的通信标准的风险、我会看到以下主要参数/选项来降低风险:
    -将阻抗降低到允许的最小值,如果是 I2C,这意味着使用低电阻上拉电阻。 同时保持器件规格不变。 当然、在这里、还需要考虑电容。
    -以低数据速率进行通信,即使电缆长度最长,也能以足够低的空间进行通信
    -使用具有保护功能的电缆,如双绞线电缆,甚至屏蔽电缆。 请记住、I2C 信号拓扑并非针对恶劣环境而设计。 它不会主动驱动高相和低相、也不是平衡信号。

    如果我们能提供进一步的帮助、请告知我们。 如果不需要进一步的支持、请验证答案。 非常感谢。

    此致
    Peter