This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:简单链路 DriverLib SPI 中断标志

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693348/simplelink-msp432-sdk-simple-link-driverlib-spi-interrupt-flags

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

我的代码已经过优化、因为我相信 MSP432 SimpleLink DriverLib 中存在一个宏定义问题。

我正在使用: simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14

我从 SPI_getEncableInterruptStatus 获取中断标志

//
//
//! 获取用启用的中断屏蔽的当前 SPI 中断状态。
//! 此函数可用于调用 ISR 以获取暂挂
//! 实际启用的中断、可能导致
//! ISR。
//!
//! \param moduleInstance 是 eUSCI A/B 模块的实例。 有效
//! 参数因器件而异、但可能包括:
//! -\b EUSCI_A0_BASE
//! -\b EUSCI_A1_BASE
//! -\b EUSCI_A2_BASE
//! -\b EUSCI_A3_base
//! -\b EUSCI_B0_BASE
//! -\b EUSCI_B1_BASE
//! -\b EUSCI_B2_BASE
//! -\b EUSCI_B3_base
//!
//! 修改的寄存器为\b UCAxIFG。
//!
//! 将当前中断状态返回为设置标志//
! 遮罩参数可以是以下任一选项:
//! -\b EUSCI_SPI_Receive_interrupt -接收中断
//! -\b EUSCI_SPI_Transmit 中断-发送中断
//
//*************
extern uint_fast8_t SPI_getEnabledInterruptStatus (uint32_t moduleInstance); 

注释中的注释是指(EUSCI_SPI_Receive_interrupt EUSCI_SPI_Transmit 中断)。  

这些掩码宏也用于:

  • SPI_getInterruptStatus
  • SPI_DisableInterrupt
  • SPI_enableInterrupt

当我查看宏是如何定义的时、您可以在(ti/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/source/ti/devices/msp432p4xx/driverlib/spi.h)中获得以下内容

#define EUSCI_SPI_Transmit 中断 EUSCI_B_IE_TXIE_OFS
#define EUSCI_SPI_RECEIVE_INTERRUPT EUSCI_B_IE_RXIE_OFS 

现在问题是 、EUSCI_B_IE_TXIE_OFS EUSCI_B_IE_RXIE_OFS 是指位图偏移、而不是位图值。  这可以在中看到:(TI/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/source/ti/devices/msp432p4xx/inc)

/* EUSCI_B_IE[RXIE]位*/
#define EUSCI_B_IE_RXIE_OFS (0) /*!< UCRXIE 位偏移*/
#define EUSCI_B_IE_RXIE ((uint16_t) 0x0001) /*!<接收中断使能*/
/* EUSCI_B_IE[TXIE]位*/
#define EUSCI_B_IE_TXIE_OFS (1) /*!< UCTXIE 位偏移*/
#define EUSCI_B_IE_TXIE ((uint16_t) 0x0002) /*!<发送中断使能*/ 

请注意定义 EUSCI_SPI_Receive_interrupt 的 EUSCI_B_IE_RXIE_OFS 为0、因此对其进行的任何屏蔽检查都将始终失败。  因此、下面的代码始终得到优化。   

if (flags & EUSCI_SPI_receive_interrupt)
{
/* USCI_B0 TX 缓冲器准备好了吗? *
while (!(SPI_getInterruptStatus (pCtxt->module、EUSCI_B_SPI_Transmit _interrupt)));

rxData = SPI_receiveData (pCtxt->module);

我可以使用我自己对中断屏蔽位的定义来纠正这一点。  

但是、我想知道 我是不是对有关"掩码"宏的评论有误解、还是宏定义中有错误?

或者、我在挖掘宏的头文件时意外地复制/粘贴宏的另一种可能性是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请参阅文件夹"./examples/nortos/MSP_EXP432P401R/driverlib/spi_3wire_incrementing_data-master 中的示例。

    在示例中、用于检查触发中断的定义是 EUSCI_B_SPI_Receive_interrupt、而不是 EUSCI_SPI_Receive_interrupt。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    API "SPI_getEnabledInterruptStatus"的文档可能是错误的。 我将在文档上提交一份错误报告。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sai、

    我最终创建了自己的通用标志宏、因为我将为 EUSCIA 和 EUSCIB SPI 接口使用通用 HWI。 根据寄存器结构、我可以开始为 EUSCIA 端口使用 EUSCI_B_SPI_Receive_interrupt 和 EUSCI_B_SPI_Transmit _interrupt、因为这些位位于(A 和 B EUSCI 端口)中的相同位置。