This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:无法下载使用 MSP430进行基于 PCB 的电容式触控感应的代码

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693415/msp430g2553-not-able-to-download-the-code-for-pcb-based-capacitive-touch-sensing-with-msp430

器件型号:MSP430G2553

大家好、我是指 Zack Albus 的应用报告 SLaa363a。

我无法打开上述链接。  

 如 pdf 中所述、可以从 www.ti.com/.../slaa363下载软件源文件和硬件设计文件、但我无法下载这些文档。

有人可以在这里发布吗? 谢谢


  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    您是否已了解我们的 CapTIvate 解决方案? 这是我们鼓励客户进入的方向、因为它在许多方面优于本应用手册。  

    不过、这里是 zip 文件。  e2e.ti.com/.../slaa363a.zip