This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:msp430fr2311

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, CC3100MODBOOST, MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693008/msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: CC3100MODBOOSTMSP-EXP430FR2311

您好;

  根据项目0示例如何使用 msp430fr2311将跳线连接到 cc3100modboost。

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    根据 BoosterPack 兼容性检查器、CC3100MODBOOST 与 MSP-EXP430FR2311不兼容。

    可能这些库不适合2311所具有的如此小的 FRAM 和 RAM。

    请参阅此链接:

    与 CC3100MODBOOST 兼容的 LP 列表如下:

    您将什么称为项目0示例?

    请给我一个链接吗?